Fixe os componentes das suas máquinas - é melhor prevenir do que remediar
Garantir que os engenheiros trabalham com componentes fixos e seguros é vital para a eficiência das máquinas e para a segurança dos trabalhadores. Os pinos de retenção são componentes comummente utilizados nos setores da engenharia, da produção e da construção de máquinas para fixar componentes móveis em espaços reduzidos. No entanto, é fundamental escolher o pino certo para a aplicação certa. Marcus Schneck, CEO da norelem, explica os aspetos a ter em conta ao escolher os pinos de retenção e as vantagens que estes apresentam.
As vantagens
Ao longo dos últimos cinco anos foram comunicados 7200 acidentes graves na indústria de produção, nos quais 33.000 trabalhadores sofreram de doenças, resultantes do trabalho na área da produção. Na produção, a movimentação manual de máquinas é uma necessidade diária. No entanto, na expetativa de trabalhar mais rapidamente e de forma mais eficiente, por vezes, a segurança é ignorada, levando a acidentes e lesões. Estes atalhos podem concretizar o trabalho mais rapidamente, mas também apresentam maiores riscos, que se revelarão dispendiosos a longo prazo. Pode tratar-se de algo tão trivial como não instalar um componente adequadamente ou não o posicionar corretamente na máquina ou mesmo a escolha do componente incorreto para uma determinada aplicação.
Sendo a segurança do manuseamento de componentes uma enorme preocupação na indústria de produção, os pinos de retenção foram criados para melhorar a robustez das peças móveis para evitar que os componentes se desloquem e representem um potencial risco.
Por exemplo, os pinos de retenção - utilizados para bloquear ou reter elementos das máquinas - podem ser utilizados na construção de máquinas para fixar peças articuladas ou rotativas. Operado por um puxador ou uma anilha de puxar, um mecanismo no pino de retenção faz sair um pino de guia para travamento de um orifício na contraparte permitindo bloquear ou soltar os elementos de conexão da máquina fácil e rapidamente.
Os pinos de retenção oferecem rapidez e eficiência às máquinas que irão garantir a segurança enquanto os componentes se encontram em funcionamento. Portanto, a utilização de pinos de retenção permite economizar nos custos de manutenção e reparação a longo prazo.
Escolher o pino de retenção correto é fundamental para evitar lesões e acidentes em ambientes de produção. A utilização de pinos de retenção permite o ajuste rápido dos componentes móveis de máquinas, muitas vezes com um mecanismo de paragem pré-determinado para ajudar quando as peças da máquina estão em movimento.
Mergulhar no desconhecido
Existe uma grande variedade de pinos de retenção disponíveis atualmente no mercado, todos com diferentes vantagens:- Pinos de retenção com trava rosca - a trava rosca permite que o pino seja aparafusado à profundidade pretendida exata, não sendo necessário qualquer anel espaçador.
- Pinos de retenção com pino de guia para travamento prolongado - os pinos de guia prolongados são utilizados quando é necessário colmatar maiores distâncias entre o pino de guia e a peça de trabalho ou a contraparte, essencialmente, fechando esse espaço perigoso.
- Pinos de retenção com pino de guia cilíndrico e pinos de retenção com pino de guia cónico - o design preciso destes dois pinos de retenção garante uma elevada precisão de repetição na montagem de dois elementos. A forma cónica do pino de guia para travamento/do orifício de retenção torna o posicionamento praticamente isento de folgas e, portanto, altamente preciso. No caso dos pinos de retenção de alta precisão, recomenda-se a utilização de cavidades de montagem especiais para suportar o pino de guia. Desenvolvidos sobretudo para resolver os problemas de posicionamento de componentes móveis, os pinos de retenção são também a solução perfeita para aplicações precisas, especialmente em espaços reduzidos ou paredes finas, devido ao seu design compacto.
É fundamental que os engenheiros escolham os pinos de retenção certos para cada aplicação. Caso contrário, estes componentes, concebidos para acelerar e tornar mais eficiente o posicionamento e o bloqueio de componentes, farão o oposto, atrasando a produção e causando perdas de tempo.
A segurança primeiro
Os pinos de retenção também desempenham uma função de segurança fundamental. Qualquer movimento não planeado dos componentes poderá causar diversos problemas que podem resultar em ambientes de trabalho inseguros para os seus colaboradores e potenciais danos nas suas máquinas. Uma máquina segura torna o ambiente seguro e leva á redução de custos no futuro.Os pinos de retenção oferecem essa segurança extra, garantindo que os componentes soltos e móveis são fixados nos respetivos lugares para evitar deslizamentos, desperdícios ou obstruções das máquinas. Fixar estes componentes também irá reduzir as probabilidades de acidentes no local de trabalho por parte dos trabalhadores que movimentam máquinas manualmente.
A melhor prática é garantir que utiliza os produtos mais fiáveis e seguros do mercado, adequados à aplicação específica. Se forem utilizados pinos de retenção errados, por exemplo, as contrapartes não podem ser fixas e posicionadas corretamente. Isto, por sua vez, tem impacto na qualidade e na segurança do local de trabalho.
Para os engenheiros que procuram um engate automático do pino, a escolha ideal é um pino de retenção com ponta cónica. Este tipo de pino de retenção está sujeito a uma força unilateral, oferecendo um engate automático devido ao encaixe seguro do pino de retenção através da força da mola, e bloqueia qualquer outro movimento dos componentes fixados.
Para segurança adicional, para soltar a ponta cónica, é necessário puxar manualmente a cabeça de cogumelo, o que irá, então, retrair o pino.
O conforto e a ergonomia também são fundamentais para a segurança e a saúde a longo prazo dos trabalhadores. Ao trabalhar com máquinas, os trabalhadores devem ter acesso a componentes confortáveis e fáceis de utilizar com uma funcionalidade livre de fricção. Cada operador de máquinas terá diferentes necessidades, pelo que é fundamental garantir que possui pinos de retenção com uma utilização universal.
Quer se trate do material do componente ou da estrutura e funcionalidade, ao disponibilizar soluções ergonómicas irá evitar lesões nos trabalhadores, já que esta solução irá reduzir as probabilidades de ferimentos durante o manuseamento de componentes e máquinas.
Falhar na preparação é preparar-se para falhar
Conhecer as suas opções com a gama de componentes normalizados disponível é fundamental para selecionar o produto certo para determinada aplicação. A norelem tem uma extensa gama de pinos de retenção, todos concebidos para fixar componentes de máquinas de diversas formas. A segurança deve estar no topo da sua lista de prioridades. Afinal, um trabalhador saudável é um trabalhador feliz. Utilizar pinos de retenção quando existem componentes móveis irá não apenas dar-lhe tranquilidade, mas também assegurar níveis mais elevados de eficiência e produtividade.
Source: https://www.hse.gov.uk/manufacturing/index.htm